18.09.2014 07:54 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, für die Screenshots kannst du auch die Simulation direkt mit den einzelnen Bildern starten. Wenn ein Bild ausgewählt ist und du klickst den Button "Starte Simulation" wird das Bild als erstes angezeigt. Die Tasten sollen aber in der Simulation auf dem PC auch funktionieren, bei mir geht das auch. Hast du das neueste Update installiert? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90466591 Gibt es noch andere Probleme bei der Simulation? K!ke |
15.04.2015 17:27 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4760 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf