09.02.2023 08:35 | |
Beigetreten: 29.01.2023 Letzter Bes: 11.02.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, mein Name ist Mike und ich beschäftige mich gerade mit einer Logo7 und einem AM2RTD Modul. Die Steuerung die ich hier bastel, liest über die AM2 ein PT1000 und schaltet so eine Heizmatte welche über ein HMI eingestellt werden kann. Will sagen, soweit klappt alles und bin gut voran gekommen :-) Jetzt muss ich über das HMI einen 12v DC Motor regeln. Soll heißen die Geschwindigkeit möchte ich am Touch einstellen können, ohne manuellen Poti oder Schalter. Frage: Kann ich irgendeinen Ausgang hier verwenden um mit solch einer Platine: https://amzn.eu/d/5jgmOh0 den Motor zu regeln? Vielleicht den Poti raus und dann an der Logo oder dem AM2 anschliessen? Habe schon viel gelesen, aber komme irgendwie komplett durcheinander. :-) |
09.02.2023 13:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33857 Bewertung: (4210)
|
Kann ich dir nicht sagen. Außerdem ist dies eine LOGO!-Konferenz und kein Elektronikboard. |
Folgen Sie uns auf