10.02.2023 13:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 33857 Bewertung: (4210)
|
Schau mal, ob dir dies Teil zusagt: HB 646 Drehzahlsteller 12/24V 10ADie Drehzahl kann sowohl mit einen Poti als auch mit einer externen Spannung (0-5V oder 0-10V) eingestellt werden. |
10.02.2023 13:11 | |
Beigetreten: 29.01.2023 Letzter Bes: 11.02.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
ja genau sowas in der art dachte ich mir eigentlich 0-100 prozent genau der poti wäre unnötig. Dazu brauche ich dann aber doch noch die erweiterung für den 0-10v ausgang oder? also für die logo |
Folgen Sie uns auf