12.08.2010 15:02 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Hi, es gibt das Technologieobjekt PID-Regler. Damit sollte es gehen. Darüber gibt es auch schon zahlreiche beiträge hier im Forum. Und auch einen FAQ: Wie kann man einen PID-Regler, der aufgrund eines Abtastzeitfehlers angehalten wurde, erneut starten oder die Abtastzeitüberwachung ausschalten? Vielleicht hilft das erstmal weiter. gruss |
17.08.2010 10:43 | |
Beigetreten: 17.08.2010 Letzter Bes: 05.04.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
hallo das kann die s7-1200 nicht musst du dir die funktion selbst schreiben bis dann geko7 |
11.05.2011 09:10 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, hat schon jemand einen 3 Punkt Schrittregler für Vorlauftstemperatursteuerung implementiert? |
Folgen Sie uns auf