Industry Online Support
Technical Forum
06.05.2011 09:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
wir haben einen simoreg K 6RA2218-6DS22-0 im einsatz und leider kein ersatzgerät. gestern abend ist dieser ausgestiegen - die minus 10V haben sich verabschiedet (+10V funktioniert noch). wir brauchen die -10V für das sollwertpoti. ich habe jetzt das ganze mit einem provisorium extern eingespiesen. ich vermute jetzt einmal, dass der spannungsregler defekt ist. kann mir jemand sagen, wo auf der platine dieser sitzt? vielen dank für gute vorschläge! p.s.das handbuch gibt es unter: SIMOREG K 6RA22; Stromrichtergeräte mit Mikroprozessor von 14kW bis 774kW in vollgesteuerter Drehstrombrückenschaltung B6C |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 09.05.2011 11:54Verlinkung auf Handbuch überarbeitet |
|
Folgen Sie uns auf