19.07.2023 14:44 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (34) |
Hallo, Wasti-1543, willkommen im Forum. Ich hab dir ein Programm erstellt, das deine Sache lösen könnte. Dabei wird mit UDF's geabeitet. Da du schreibst, dass du mit der LOGO vertraut bist, wird dir das nicht unbekannt sein. Im Programm sind umfangreiche Kommentare ,so dass ich hier nicht alles erläutern will. Einzig das Temperaturfenster das nutzen möchtest musst du in U001 deinen Vorstellunen entsprechen eintragen. Teste alles durch, dann hast du es sicher schnell verstanden. ...übrigens Die UDF's sind beigefügt. Viel Erfolg, Quirin DateianhangLamellensteuerung.zip (100 Downloads) |
19.07.2023 14:58 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 2275 Bewertung: (99) |
Wasti-1543, willkommen im Forum, hast Du schon hier im Forum gestöbert ? Es gibt einige Ansätze dieser Art. Schau auch mal bei Rolladensteuerungen nach. Diese sind einer Stellklappeensteuerung ähnlich. Sind die 50 Sek. eine erfasste Zeit, oder nur so P*Daumen ? Mal einen Gedankenansatz: Dazu sollte der Antrieb über zwei Endlagenschalter für externe Meldungen verfügen. Oder wenn nur interne vorhanden sind wäre es auch mit einem Stromüberwachungsrlais möglich. Dazu macht man sich die interne Taktung zu nutze. Sie ist von Logo zu Loge und Programmlänge zwar unterschiedlich, aber das spielt bei meiner Überlegung eigendlich keine Rolle. Wenn Du die Umlaufzeit des Antriebs hast kannst Du diese im Bezug zu 100 oder 1000 setzen und somit jeden Zwischenwert anfahren. Der Knackpunkt besteht die genaue Umlaufzeit zu ermitteln. Dazu müßte das Programm dieses selbst durchführen. Dazu muß eine Kalibrierung des Antreibes getriggert werden. Dabei wird zunächst eine Endlage angefahren. Ist diese erreicht startet die eigendliche Meßfahrt, bei der ein getakteter Zähler aktiv ist. Wird die andere Endlage erreicht, so stoppt auch der Zähler. Damit ist die Kalibrierung beendet und man hat die Durchlaufzeit als Zahlwert bestimmt. Nun kann der Wert als Bezug zu 100 (oder 1000) gesetz werden. Der Rest ist ein Vergleicher der den Sollwert mit dem Instwert vergleicht und entsprechend die Ausgänge ansteuert. Der Istwert ist ein zweiter Auf- / Abzähler der, getaktet durch den selben Taktgeber der Kalibrierung, mit den geschaleten Ausgängen mitläuft. Die Bestimmung das Sollwert sollte dann aber keine Schwierigkeit mehr sein . Gruß Ella_68 |
19.07.2023 16:03 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich würde es wahrscheinlich so lösen wie im Anhang Der PI Regler macht aus Ist und Soll Temperatur einen Sollwert für die Klappe und der Zähler samt impulsgeber erfasst sozusagen den Istwert der Klappe und die 2 analog Komparatoren steuern dann Auf und Zu Ist noch nicht parametriert und beim PI Regler sollte man sich vor Ort auch durchaus ein paar Stunden Zeit einplanen PS was noch fehlt ist eine Begrenzung des Zählers Der sollte nicht weiter zählen können, wenn die Klappe ganz offen ist DateianhangLuftklappensteuerung.zip (140 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 07/19/2023 16:06:14 |
|
19.07.2023 16:16 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Mit Begrenzung würde das dann so aussehen DateianhangLuftklappensteuerung2.zip (130 Downloads) |
Folgen Sie uns auf