27.11.2023 20:17 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Hallo an alle, Am Sonntag ist der 1. Advent und Weihnachten steht schon bald vor der Tür. Daher stelle ich für Bastler ein einfaches Programm vor, womit man einen Adventskranz mit elektrischen Kerzen ansteuern kann. Kernstück ist ein einfaches UDF, welches je einen Ausgang am Adventssonntag schaltet. Dieses setzt jeweils ein remanentes RS-Glied, das dann für eine Adventswoche steht. Abgeschaltet wird am 1. Weihnachsfeiertag. Wer dennoch den Kranz länger leuchten lassen will, muß im B017 die Ausschaltzeit entsprechend verlängern. Eine kleinen Hacken hat dieses Programm aber: Ist die Logo über den Adventssonntag inaktiv, so wird die entsprechende Woche auch nachträglich nicht gesetzt. Erst der nächste Sonntag zeigt dann die richtige Adventswoche wieder an. Dieses wird durch die Oder-Verkrüpfungen B014 bis B016 sichergestellt. Es gibt zwar noch eine ander Möglichkeiten dieses zu berechnen, daß wird aber bis zu 180 Blöcke in anspruch nehmen. Einen besinnlichen Advent, Ella_68 DateianhangAdventskranz.zip (109 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
14.12.2023 10:14 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 78 Bewertung: (4) |
Hallo Hier en Beitrag den ich gefunden habe. Gruss Eisenbahnwagon |
Folgen Sie uns auf