08.12.2023 20:20 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Wer versucht sein altes "MyGraph"-Archive ins neue LWE 1.2.0 zu übernehmen wird auf einige altbekannte Probleme und Beschränkungen stoßen. Vorallem aber wird kein Vorschaubild mehr angezeigt. Wer dieses aber in die neue LWE-Version mitnehmen will, geht genauso vor wie bei meinem Thema "Altes MyGraph ins LWE 1.1.0 übernehmen !". Zusätzlich wird das gesamte Verzeichnis "Privat" (bezugnehmend auf das verlinkte Thema) auch in das Verzeichnis "GraphShortcut" kopiert. Auch hier gilt, das Graphiken außerhalb des Verzeichnisses "MyGraph" mit LWE-Mitteln nicht kopiert, verschoben oder gelöscht werden können. Dieses kann nur extern durchgeführt werden ! Zusätzlich können die Vorschaubilder im Verzeichnis "GraphShortcut" mit einem externen Bildprogramm angepasst werden, falls sie verzerrt dargestellt werden. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/08/2023 20:26:10Graphik hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf