09.10.2023 19:29 | |
Beigetreten: 05.10.2015 Letzter Bes: 24.10.2023 Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort, das starten der Analogrampe sollte verz. sein. Im Anhang die Übung, wenn bei Stufe 1 die 20% erreicht sind dann soll verz. Stufe 2 auf 50% hochfahren und das auch bei Stufe 3. Ich nutze ein anderes Display, nicht das TDE. Über das Display stelle ich meine Sollwerte ein für die 3 Stufen 0-100%. Vielen Dank! DateianhangProp. V1.0.zip (103 Downloads) |
09.10.2023 19:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34129 Bewertung: (4250)
|
So etwa? |
09.10.2023 20:05 | |
Beigetreten: 05.10.2015 Letzter Bes: 24.10.2023 Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, ich teste es und melde mich morgen nochmal |
10.10.2023 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34129 Bewertung: (4250)
|
Nein, mit dem Baustein "Analogrampe" geht das nicht, da der Parameter "Änderungsgeschwindigkeit" nicht per Programm von der LOGO! selber geändert werden kann. Das geht nur per Remote mittels Parameter-VM-Mapping (andere LOGO!, andere SPS, etc.) oder über das LOGO! bzw. TDE Display. Für deine Wünsche musst du dann eine eigene Rampenfunktion erstellen. Ich muss meine Aussage korrigieren. Ich habe nochmals getestet und etwas anderes versucht. Es funktioniert auch mittels Parameter-VM-Mapping. Lesen aus dem selben Wort und Schreiben in das selbe Wort. Wichtig ist dabei die Reihenfolge der Einträge in der Tabelle. Erst den Lesezugriff, dann den Schreibzugriff. Allerdings funktioniert das Ganze nur in der realen LOGO!, nicht in der Simulation. Dateianhang3-stufige_Analogrampe_0BA8.Standard.zip (108 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/10/2023 15:20:06 |
|
Folgen Sie uns auf