03.04.2024 08:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Es gibt viele Fälle, in denen es sinnvoll ist, den Ausfall eines PN-Devices zu simulieren. Zum Beispiel, um einen Werkzeugwechsler zu testen oder das Umschalten einer Redundanz CPU. Das kann man sowohl mit PLCSIM Advanced standalone oder gemeinsam mit SIMIT ab der V11.1 simulieren. In der PLCSIM Advanced wird dafür die API benötigt. Hier können über eine selbst geschriebene Applikation Hardware-Fehler ausgelöst werden. Die genaue Beschreibung wird in der PLCSIM Advanced Doku im Bereich der Azyklischen Dienste beschrieben. Seit der V11.1 von SIMIT können diese Events auch direkt über SIMIT ausgelöst werden. Dafür muss SIMIT in Simulation sein. Anschließend kann in der Hardwareübersicht der PLCSIM Advanced Kopplung das jeweilige PN-Device selektiert und über eine Schaltfläche der Hardware-Fehler ausgelöst werden: Es wird direkt ersichtlich, dass die Steuerung in der PLCSIM Advanced einen Fehler anzeigt. Über das TIA Portal kann nun im Diagnosepuffer des Meldeserver der PLC dieser Systemfehler angezeigt werden: Hinweis: Es wird mit PLCSIM Advanced nicht die tatsächliche PROFINET IO Kommunikation vollständig simuliert, dies ist nicht im Funktionsumfang von PLCSIM Advanced enthalten. Stattdessen wird die azyklische Kommunikation zwischen Peripheriebaugruppe und CPU simuliert und die jeweiligen Meldungen im PLC-Programm getriggert. Mit freundlichen Grüßen Eure Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf