06.05.2008 18:49 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich befürchte das geht nicht. Laut diesem FAQ -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19188460kann man nur an Panels ab der 270 iger Reihe externe Geräte an die USB Schnittstelle anschließen. Das mal zur Info Gruß |
14.05.2008 10:31 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo, am OP 77B kann man lediglich ein USB-Host-to-Host-Kabel zum Transfer, oder einen der freigegebenen Drucker anschließen. Am xP 177B zusätzlich auch Maus und Tastatur. Transferkabel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22809353 Drucker: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11376409 Der Anschlusseines Barcodelesersist erst bei den xP 277-Geräten möglich. Speicherstick und USB-Hub werdennur bei MP x77-Geräten unterstützt. Beim OP 177B könnte man über das Open Platform Program mit dem SDK evtl. eine Lösung finden. |
mfG / Best regards |
|
14.05.2008 14:36 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (3) |
Nochmals vielen Dank! Sehen Sie Erfolgschancen mit dem Barcodescanner wenn ich auf das OP177B wechseln würde? |
14.05.2008 15:39 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Dein USB-Scanner wird am OP 177B wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Allerdings gibt es für das OP 177B evtl. eine Lösung über das Open Platform Program (ST80, Seite 6/27) für serielle Barcodescanner. Das wäre aber mit zusätzlichen Kosten verbunden. Katalog: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/de/st80_d.pdf Falls du diesen Weg gehen willst, müsstest du dich an den Customer Support wenden. |
mfG / Best regards |
|
Folgen Sie uns auf