11.02.2023 20:33 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Guten Abend zusammen, ich habe ein Problem bei einer 3-Punkt-Regelung. Ein großer Raum wird über eine Lüftungsanlage mit Luft versorgt. 100% Frischluft Das Raumthermostat liefert mir den Istwert. Jetzt zu meinem Problem: Wenn jetzt morgens die Anlage startet, muss diese erstmal heizen. Die heizt auch so, dass der Sollwert überschritten wird. Für eine PI-Kurve ist das wohl auch so. Er schwingt sich ein. Alles gut. Wie würdet ihr das lösen? Das ist ja Energievernichtung, wenn ich gegen das heizen kühle oder anders herum. DateianhangTemperatur-Regelung.zip (216 Downloads) |
11.02.2023 22:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 2307 Bewertung: (102) |
Hallo Zwenny, Du kannst die PI-Regler noch träger machen. Aber was mir an Deinem Progamm auffällt, daß Du überhaupt keine Hyterese beim Sollwert hast. Somit schwingt Deine Schaltung immer um diesen Wert herum. Dann kommt noch die Verzögerung durch den Raum hinzu. Wenn man ein kleines Fester einfügt, wo Heizen und Kühlen nicht getriggert werden, bekommt man dieses Schwingen in den Griff. Ich habe mal Dein Beispiel darauf hin angepasst. Dabei habe ich erstmal eine Abweichung von 2 gewählt. Das ist eine Tolleranz von 0.4°C bei der Regelung im Ist-Bereich des Sollwerts. Gruß Ella_68 DateianhangTemperatur-Regelung mod 1.zip (291 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 02/11/2023 22:32:42Programm beigefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.02.2023 08:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 2307 Bewertung: (102) |
Stimmt !! |
12.02.2023 18:39 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hi Ella_68, vielen Dank erstmal für dein Beispiel. Sollte ich die Trägheit des Regler besser über einen größeren I-Anteil lösen oder eine kleinere Verstärkung wählen? Die Hysterese über separate Blöcke zu realisieren finde ich gut. Dann kann ich übers Display Sollwert und Hysterese separat vorgeben.
Hi ernstho, das hatte ich nur zur Demo so eingestellt. Sonst habe ich die Abtastzeit auf 3 Sekunden und die Anzahl auf 6. Den Analogfilter setze ich direkt vor den Mittelwert-Block? SN = 64 ist auch OK? DateianhangTemperatur-Regelung mod 1.zip (237 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf