03.04.2024 07:47 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1)
|
Hier werden die Anzeigemöglichkeiten bei LOGO! aufgezeigt. Man kann Texte und Variablen direkt an der LOGO! anzeigen (Punkt 1), oder auf einem externen Display (Punkte 2 und 3) oder mittels Browser auf einem Rechner (Punkt 4) oder mit MS Excel auf einem PC (Punkt 5). 1. Alle LOGO!s, die am Ende des Namens kein „o“ haben, haben ein Display eingebaut.
LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA2 LOGO! 24CE 6ED1052-1CC08-0BA2 LOGO! 24RCE 6ED1052-1HB08-0BA2 LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB08-0BA2
2. LOGO! TDE Bestellnummer:6ED1055-4MH08-0BA1 In LOGO!Soft Comfort V8.4 werden die Meldungen mit den Blöcken „Meldetext“ programmiert. 3. SIMATIC Panels Basic Panels (z.B. KTP400 Basic, Bestellnummer: 6AV2123-2DB03-0AX0) Mindestens WinCC Basic V13 ist als Programmiersoftware nötig. Als Basis wird dafür mindestens STEP7 Basic V13 benötigt. Bestellnummer SIMATIC WinCC Basic V18: 6AV2100-0AA08-0AH5 Bestellnummer SIMATIC STEP7 Basic V18: 6ES7822-0AA08-0YA5 Höherwertige SIMATIC Panels sind auch kompatibel: Comfort Panels Mobile Panels Dafür benötigt man SIMATIC WinCC Comfort V18, Bestellnummer: 6AV2101-0AA08-0AA5. STEP7 Basic V13 reicht hierfür. 4. Webserver Die LOGO! hat einen Webserver eingebaut. Damit kann man LOGO! Werte anzeigen und dort wo es sinnvoll ist, auch ändern. Dafür wird ein Browser am Rechner benötigt. Mit dem kostenlosen LOGO! Web Editor (LWE) und einer Micro SD Karte kann man dafür optional eigene Web-Seiten erstellen. Hinweis: Siemens bietet keine Micro SD Karten an. Die Karte muss mit Microsoft FAT32 formatiert sein. 5. LOGO! Access Tool Mit dem kostenlosen LOGO! Access Tool kann man LOGO! Werte auf einem Windows-PC anzeigen. Dafür wird MS Excel benötigt. Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/08/2024 08:13:05Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 08:39:23 |
|
Folgen Sie uns auf