28.06.2012 10:21 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Welche Version von WinCC V11 hast du? Die neuste ist WinCC V11 SP2 Update 3. Die Systemmeldung kommt wenn: - Es wurde versucht, durch eine Systemfunktion oder einen Auftrag ein Bild anzuwählen. Dies ist nicht möglich, da die projektierte Bildnummer nicht existiert. - Das Bild ist gesperrt. - Bildaufruf wird nicht korrekt ausgeführt. Vergleiche die Bildnummer in der Systemfunktion oder im Auftrag mit den projektierten Bildnummern. Kontrolliere die Angaben zum Bildaufruf und ob das Bild für bestimmte Benutzer gesperrt ist. |
Zuletzt bearbeitet von: Tweety am: 28.06.2012 11:06 |
|
16.10.2012 13:42 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Hast du dein Panel mit der Steuerung mit einer HMI-Verbindungvernetzt? Siehe 9.11.5 WinCC Advanced V11.0 SP2 Erfassungsart "zyklisch fortlaufend" findest du an der Variable unter Einstellungen ---> Erfassungsartin deiner Panelprojektierung. Tweety |
09.10.2023 11:15 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 16349 Bewertung:
|
Hallo lando850 Hierzu gibt es auch einen FAQ für das Thema wo alles erklärt ist: Wie können Sie in WinCC (TIAPortal) einen Bildwechsel über die Steuerung projektieren? viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 10/09/2023 11:16:07If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf