Industry Online Support
Technical Forum
28.08.2008 09:44 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo zusammen, weiß jemand ob es möglich ist einen externen USB - CD-Brenner an einem MP370 zu betreiben. Gibt es auch Brennsoftware dafür? Vielen Dank! |
28.08.2008 13:28 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, es sind nur ein paar USB-Geräte mit dem MP370 freigegeben: z.B. Tastatur, Maus, Barcodescanner (der wie eine Tastatur funktioniert), Drucker, etc. Siehe Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19106667 Ein CD-Brenner ist für dasMP370nicht freigegeben! Das Problem wird der Treiber sein, da es nicht viele Treiber für Windows CE gibt. Wenn es allerdings einen CD-Treiber für Windows CE gibt, besteht nur die Möglichkeit dies per CF-Karte auf das Bediengerät zu kopieren bzw. zu installieren. Ob dies dann auch so funktioniert ist fraglich, da aufdemMP370ein abgespecktes Windows CE 3.0 ist. Bye |
Folgen Sie uns auf