26.11.2013 11:47 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 25.10.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Hallo zusammen, ich hab als Aufgabe einen Partikelzähler an unsere SPS anzuschließen. Das Gerät besitzt einen 4-20mA Ausgang welchen wir eventuell benutzen wollen es sei denn es würde noch anders gehen und uns noch ein paar weitere Vorteile bringen. Das Gerät bringt einen eigenen kleinen Webserver mit, der sich per Browser konfigurieren sowie diverse Daten anzeigen lassen kann. Nun bin ich auf die Idee gekommen ob man nicht die Daten direkt aus dem Webserver auslesen lassen kann ohne den Umweg über das 4-20mA Signal. Vielleicht per Script mit Wincc flexible. Leider bin ich absoluter Anfänger in Sachen Scriptsprachen. Vielleicht könnte mir da einer etwas Hilfestellung geben.Anbei ein Screenshot der Seite sowie der Quelltext mit den 2 Daten die ich gerne in meine SPS hätte Gruß Christian DateianhangPartikelzähler.zip (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 28.11.2013 09:31Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 28.11.2013 09:31Zuletzt bearbeitet von: Chris28 am: 26.11.2013 11:48Zuletzt bearbeitet von: Chris28 am: 26.11.2013 11:48 |
|
03.02.2014 09:56 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 25.10.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Ich habe es mittlerweile hinbekommen das es in einem VBS Skript funktioniert. Nur wie bekomme ich es jetzt hin das es unter wincc flexible läuft bzw in eine variable gespeichert wird. Hier mal mein Skript URLPfad = "h*ttp://www.**********/.files/WebseitePartelzhler.htm*l" Dies ist die Seite von dem Partikelzähler der geht absichtlich ins leere da ich nicht jedem die Adresse mitteilen möchte
suchtemp2 = "</td>" Set Http=CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") Http.Open "GET",URLPfad,False Http.Send text = Http.ResponseText temp = Split(text, suchtemp1) temp2 = Split(temp(1), suchtemp2) MsgBox temp2(0) |
Zuletzt bearbeitet von: Chris28 am: 03.02.2014 13:36Zuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 2/3/2014 10:06 AMLink gelöscht ging ins leere URLPfad = http://www...........html |
|
Folgen Sie uns auf