15.09.2008 18:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Du kannst mit der Ausschaltverzögerung probieren, doch läßt diese sich nicht "pausieren". Glaub allerdings nicht, das meine Lösung deiner Vorstellung entspricht. DateianhangTimer.zip (293 Downloads) |
15.09.2008 22:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo doncyber, dafür gibt es bereits Beispiele hier im Forum, z. B. in meinen Antworten unter "multply with result in floating point, in the logo 0ba5" und "HILFE!!!" (Zeitsteuerung einer Bandabfüllanlage) Das Grundprinzip findest du im Dateianhang hier: Ein Zähler wird mittels einer Zeitbasis (Impulsgeber) getaktet. Die Definition von ON = OFF des Zählers definiert dann sinngemäß die Dauer eines Timers, wobei diese beiden Parameter per Verweis definiert werden. Dadurch wird eine Eingabe und ggf. Skalierung (mittels Analogverstärker) dieser in in einer geeigneten Zeitbasis möglich. Die einfachste Variante der Zeiteingabe ist per Parameteränderung in einer Textbox (wie im Beispiel). Komfortabler geht das mit der beigefügten Eingabeschaltung per Taster (vgl. dazu auch die Schaltungen in den Links oben). Wenn du eine Eingabe und/oder Ausgabe der Zeiten in mm,ss dezimal akzeptierst, ist dies einfacher zu realisieren als mm:ss (ich habe so etwas auch schon mal in einem Beitrag gezeigt oder beschrieben, habe aber derzeit nicht die Zeit dir dies herauszuzuchen, sorry)...Die dezimale Variante läßt sich mit Hilfe der Tastereingabeschaltung umsetzen. Die "Zeitvariante" besser mittels zweier hintereinander geschalteteter"Eingabezähler" (wie dies in meinen Schaltungen zum "Betriebsstundenzähler" gezeigt ist). Ich hoffe diese Anregungen helfen dir erstmal weiter - übrigens bietet die 0BA6 diesbezüglichkeinen Vorteil, weil der defienierbare RESETWERT leicher nicht per Verweis festgelegt werden kann! MfG Betel DateianhangDEMO_Timer_Prinzip_V01.zip (324 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.06.2016 12:05 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_354933 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Countdown Timer gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf