18.01.2011 08:28 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, im Anhang ist ein Beispiel mit der (schwer verständlichen) C-Variante über die Windows API. (VBS müsste auch so was können, aber ich habe es gerade nicht parat). Die Global Script Funktionen einbinden und im Bild auf das Textfeld klicken, dann erscheint (hoffentlich) der Dateiauswahldialog. Die Funktion Test_CommDlg.fct ist erweitert, dass gleich 3 verschiedene Dateitypen ausgewählt werden können. Man kann auch das OCX COMDLG32.OCX verwenden, was erheblich einfacher ist. Allerdings muss dann aus Lizenzgründen Visual Studio installiert sein, wenn man das Control parametriert. mfg Cookie DateianhangCommDlg.zip (254 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.03.2011 10:02 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Servus & vielen Dank. Die C Variante funktioniert perfekt. Grüße geator |
Folgen Sie uns auf