21.07.2021 08:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 1700 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Bei der SIMATIC S7-300/400 unter Step 7 5.x wurde eine Busdiagnose mit dem Baustein FB126 (früher auch FB125) und einer Visualisierungsvorlage realisiert. In dem folgenden Anwendungsbeispiel ist dieses anhand des FB126 aufgezeigt Diagnosepaket PNIODiag zur Diagnoseauswertung für PROFIBUS DP und PROFINET IO für STEP 7 V5.x Wie ist das heute im TIA Portal umgesetzt und gibt es das auch für den Nachfolger der S7-300 der S7-1500? Das sind Fragen die an uns herangetragen werden und das folgende Beispiel gibt dazu die entsprechenden Informationen: Diagnose im Anwenderprogramm mit S7-1500 Weitere Informationen zur integrierten Systemdiagnose finden Sie im Beitrag: Systemdiagnose mit S7-1500 und TIA Portal Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf