Industry Online Support
Technical Forum
26.02.2009 06:44 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, die 95U kann kein MPI, da S5. Ich nehme an, die Panel sind über TTY verbunden. Zu deinem Problem: Möglicherweise ist die interne Batterie des OP25 leer. Die Batterie stellt sicher, dass bei Unterbrechung der Stromversorgung die interne Hardware-Uhr des Bediengerätes weiterläuft. Bei älteren Bediengeräten werden zusätzlich noch Betriebsdaten im SRAM gespeichert. Mehr Infos findst du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31137206 Oder einfach das OP an Spannung lassen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.03.2009 06:19 | |
Beigetreten: 25.02.2009 Letzter Bes: 11.01.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Super , wir haben die Batterien installiert , funktioniert einbandfrei ! Danke nochmals |
02.03.2009 06:28 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen! |
Folgen Sie uns auf