02.05.2022 10:44 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 362 Bewertung:
|
Ich muss mich nochmal an diese alte Thema dranhängen. Habe heute eine Pop-Up Meldung (ganz klein oben rechts) gesehen, das ich eine PM bekommen habe. Nett, aber auch nur hilfreich wenn man im Forum ist. Ist es auch möglich eine Mailbenachrichtigung bei PM zu bekommen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/02/2022 13:54:47Neue Überschrift nach Splitten If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
02.05.2022 13:57 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Hallo Alex.P, eine E-Mail Benachrichtigung für die persönlichen Nachrichten steht nicht zur Verfügung im Forum. Es ist nur möglich für die Favoriten eine Benachrichtigung zu erhalten. Ich werde es als Verbesserungsvorschlag aufnehmen. Viele Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.05.2022 07:25 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Hallo ixo65, wir hatten vor Kurzem eine Umfrage bzgl. den Wünschen und Verbesserungsvorschlägen für das Forum. Wir sammeln weiterhin gerne die Wünsche der User. Daher denke ich, dass dieser Wunsch ein weiterer guter Vorschlag ist. Und wer weiß, vielleicht wird der Wunsch in der Zukunft umgesetzt, da er bereits in anderen Themen angesprochen wurde, z. B. vor Kurzem hier. Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/03/2022 07:30:25Satzzeichen ergänzt. My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf