19.09.2014 07:29 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, ich habe noch keine Erfahrungen mit dem SmartServer der SINUMERIK. Aber prinzipiell ist das ja eine VNC-Verbindung. VNC sendet eigentlich nur "Screenshots" hin und her, also können meines Wissens auch nur Befehle über die Oberfläche gesendet werden. So ist das zumindest bei dem SmartServer der Panels, ich kann von einem Panel nur Funktionen auf dem anderen Panel ausführen die hier an eine Schaltfläche o.ä. gebunden sind. Ich kann nicht in mein Panel eine Schaltfläche einbinden, die auf dem anderen Panel etwas ausführt (Zumindest nicht über denSmartServer).... Hier gibt es noch einen Beitrag zu den Comfort Panels mit Tasten. Vielleicht ist das ja bei der SINUMERIK ähnlich http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/82970021 Danach gibt es ohne angeschlossene Tastatur wohl keine Möglichkeit... K!ke |
29.09.2014 14:34 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Information! Schade, wenn es nicht funktioniert. Aber zumindest haben wir damit auch eine Erkenntnis.
|
Folgen Sie uns auf