28.03.2013 10:36 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 26.12.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Leider komme ich bei meinem Beispielprojekt nicht alleine weiter. Ich habe einen schnellen Zähler HSC1 erstellt, der auch normal zählt. Nun muss ich diesen auswerten. Leider komme ich hier nicht zurecht. Die Programmaufgabe besteht aus folgenden. Ein Durchflusszähler gibt die Impulse an HSC1. 1 Impuls ist 100 Liter Einstellung max. wären 40000 Liter. Der Sollwert soll am Ktp600 eingestellt werden. Der Istwert soll am Ktp600 angezeigt werden. Bei Erreichen des Sollwertes soll ein Merker gesetzt werden. Wäre es möglich wenn sie mir ein paar Tipps geben. Mfg. simatic 10 DateianhangLKW abfüllung.zip (364 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: simatic10 am: 02.04.2013 06:13Zuletzt bearbeitet von: simatic10 am: 01.04.2013 19:45Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 31.03.2013 16:10Überschrift geändert nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/34153#top |
|
04.04.2013 07:35 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 26.12.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Kann niemand ein ein paar Tips für die ausführung derBerechnungfür dieimpuse in Liter geben. |
19.04.2013 10:03 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, mir ist nicht genau klar, was Ihr Problem ist, der Zähler HSC scheint es nicht zu sein. Wenn es darum geht, Impulse auszuzählen und nach Erreichen eines Sollwertes einen Merker zu setzen, dafür gibt es ein kleines Beispielprogramm. Dieses könnnen Sie ja in ihr Projekt integrieren. Der beigefügte Download "STEP7_D_Count_V11_SP2.zip" realisiert durch einen Flankenwechsel an den Eingängen "Up" und "Down" das Vorwärts- und Rückwärtszählen innerhalb einer Bandbreite zwischen -2147483648 und +2147483647. Durch einen Flankenwechsel am Eingang "L_Preset" wird ein voreingestellter Wert am Parameter "Preset" zum Ausgang "Count" transferiert. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39309294 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf