Industry Online Support
Technical Forum
30.01.2009 10:50 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, zu 1) Das MP177 ist ab WCF2008 projektierbar. Unter dem Ereignis "Eingabe abgeschlossen" einfach die Systemfunktion "SetzeWert" mit Variable anbinden. Die Variable klann in der Steuerung ausgewertet werden. zu 2) Beim Meldefenster (nicht Meldeanzeige) kann dies im Eigenschaftsdialog unter "Eigenschaften > Modus" und dann "Automatisch aufblenden" deaktiviert werden. Beim Meldefenster und bei der Meldeanzeige kann das automatische Aufblenden auch durch Verwendender Option"Meldeereginsse" statt "Meldungen" unterbunden werden (im Eigenschaftsdialog unter "Allgemein" zu finden). zu 3) Im Editor für Bitmeldungenvon WCF können Quittiervariablen festgelegt werden. Diese Variablen können in der Steuerung ausgewertet werden. Es ist möglich die Bitmeldungen von der SPS (externer Taster) oder vom Panel zu quittieren. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter - leider Quittierung von der SPS aus: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22531596 Quitiervariable Schreiben: Quitierung von HMI > SPS Quitiervariable Lesen: Quitierung von SPS > HMI Die Quitiervariable Schriebenteilt sich systembedingt den Datenbereich mit der Triggervariable der Bitmeldung! Ich hoffe ich konnte Die weiterhelfen. Bye |
02.02.2009 07:39 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo ZAK, so war es. Das Meldefenster lag in einer nicht angezeigten Ebene. Gruß und Dank schleier |
Folgen Sie uns auf