21.03.2021 14:33 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
Hallo Logo 12/12RCE, HMI KTP 400 Basic Ich möchte per Button am HMI einen Ausgang toggeln. Verstehe noch nicht wie es sauber einzustellen ist. Welche Eigenschaften vom Element müssen dazu korrekt eingestellt werden ? Danke!! DateianhangTest IO.zip (172 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 03/21/2021 16:57:11 |
|
21.03.2021 15:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Im deinem Fall willst du nicht das HMI-Bit toggeln, sondern den Ausgang. Im deinem Beispiel würde ich bei Ereignis die Funktion "Drücken" wählen, und dann die Funktion "SetzeBitWährendTasteGedrückt". Unter Animation kann du den Farbumschlag der Schaltfläche erreichen, in dem du den Zustand des entsprechenden Ausgangs abfragst. Dann benötigst du auch kein zusätzliches V-Bit für die Rückmeldung. Bei den digitalen Eingängen der LOGO! kannst du im HMI nur den Zustand abfragen, aber nicht setzen. DateianhangTest IO_V2.zip (174 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf