26.10.2011 12:17 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 07.08.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Hi, ich habe es mal mit der Professionell ausprobiert. Es ist wie ich es sagte. Da exisitieren Vorlagen, die kann man einfach mit einem Basic Panel nicht nutzen. Entweder weil die Funktion nicht unterstützt wird oder die Auflösung/Farben/etc. Da ja die Basic nur eine abgespeckte Variante der Prof. ist, wird man sich die Vorlagen nicht weiter betrachtet haben und einfach alle mit drin gelassen haben. Deswegen hast du die auch drin, kannst sie aber leider nicht nutzen. Gruß PS: Wenn du ein Zeigerinstrument nutzen möchtest, gibt es hier eine Vorlage: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48052573 Allerdings nur für STEP7 Basic V10.5 Aber vielleicht kann man das in V11 migrieren. |
Zuletzt bearbeitet von: Robster am: 26.10.2011 12:19 |
|
Folgen Sie uns auf