Industry Online Support
Technical Forum
19.11.2008 18:50 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
wie ich das meine. so wie in einer steuerzentrale mit bilder leitungen temperaturen alles was so dazugehört. mfg |
19.11.2008 20:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
ja genau das ist es. schade das das mit der logo nicht funkt. simatic wird sicher schwieriger sein zu programieren wie die logo. danke trotzdem. mfg |
20.11.2008 11:32 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Hallo steirer, eine Darstellung in Excel ist durchaus möglich. Excel kann über die VB Erweiterung auch direkt auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Darüber können dann die Parameter und Eingangswerte abgefragt werden. Es ist allerdings ein gewisser Programmieraufwand erforderlich. Für einige Grundparameter habe ich diese einmal probiert. In der Excel Datei "LogoDemo.xls" ist über VB ein Timer und die serielle Abfrage enthalten. Die Werte der I1-I8, O1-O8 und AI1 und AI2 werden dargestellt. Die Sicherheitseinstellungen bei Excel müssen wegen der Macros auf Mittel oder Niedrig gestellt werden. Notwendig ist natürlich auch das serielle Verbindungskabel zur Logo. Aktuell ist COM2: eingestellt. Bei anderen Schnittstellen muss der VB code entsprechend geändert werden. Viel Spass bei Probieren, Superbrudi DateianhangLogoDemo.zip (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Superbrudi am: 20.11.2008 11:33 |
|
20.11.2008 18:09 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
ok danke werde mich ein wenig damit spielen. hoffe ich bringe eine gut darstellung zusammen. danke |
Folgen Sie uns auf