24.06.2025 06:23 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 16371 Bewertung:
|
Hallo Enoxxor du meinst sicher die PC Stationskonfiguration von SIMATIC Net. SIMATIC Net wird aber nur dann benötigt wenn du auch spezielle Komponenten auf dem System hast die das benötigen (z.B: SIMATIC NET OPC Server oder spezielle CPs usw.). Um "nur" eine WinCC Runtime Advanced zu betreiben benötigst du das nicht. Im Gegenteil das verkompliziert nur alles. Du benötigst auf dem IPC nur die WInCC Runtime Advanced Software. Hier muss der Runtime Loader gestartet werden und entsprechend konfiguriert im Transfermodus sein. Dann kann aus dem TIA Portal normal geladen werden wie auf ein Comfort Panel auch. Wenn du nur die Runtime (ohne Simatic Net) laufen lässt musst du auch nur die Advanced Runtime laden und nicht die PC Station/IPC selbst, die ist im TIA Portal nur für die Verbindungskonfiguration da. Wo hakt es denn genau? kannst du uns noch ein paar Details schicken? Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit auch offline die RT Daten zu übertragen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109740696 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf