Industry Online Support
Technical Forum
14.09.2011 23:37 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
TSAP bei beiden Geräten auf 20.00 müsste passen! Haben die orangenen LEDs an den Geräten in relativ kurzen Abständen fröhlich vor sich hin geblinkt? |
15.09.2011 08:16 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, poste doch mal deine beiden Programme. Dann kann man das mal prüfen. Gruss Helmut |
15.09.2011 18:57 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Helmut, anbei die SW für beide Steuerung auf das wesentliche reduziert. In der SW Master wird mit F1 zwischen man. u. autom. Rollomodus ausgewählt. Ist F1 betätigt wird bei Dämmerungsschalter aktiv die Rollos geschlossen u. bei nicht aktiv wieder geöffnet. Dies funktioniert in der Simulation auch einwandfrei nur nicht in den Logos. Danke! Gruß Schumi DateianhangSoftware.zip (155 Downloads) |
16.09.2011 09:53 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo Schumi, in der Clientverbindung hast du eine Datenübertragung angelegt. Was willst du hier genau übertragen? Mir ist aufgefallen du möchtest ein IB25 vom Server lesen. Das wird wohl kaum möglich sein! Schau dir mal diesen Link an, vielleicht wird dir da geholfen |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.09.2011 10:27 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Super - danke funktioniert jetzt indem ich MB0 (Merker) einlese Gruß Tobias |
16.09.2011 10:37 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hab ich mir gedacht, aber ich wusste nicht genau, ob du diese Merker einlesen wolltest. Hauptsache es funktioniert jetzt |
Folgen Sie uns auf