18.09.2024 15:26 | |
Beigetreten: 18.09.2024 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ich weiß, dass es eigentlich nicht erwünscht ist, in eine bestehende Unterhaltung mit einem eigenen Problem reinzugrätschen. Dafür möchte ich mich erst mal entschuldigen. Allerdings habe ich fast das selbe Problem. Meine Logo: 6ED 1052-1MD08-0BA1 FW 1.83.01 Ich finde die Logo über die Suchfunktion. Sie wird mir mit den den richtigen Einstellungen angezeigt, d.h. IP-Bereich gleich -> Router 192.168.2.1 Logo 192.168.2.27 PC 192.168.2.103 Subnetmask 255.255.255.0 Gateway 192.168.2.1 Ich versuche über Logosoft 8.2 zu verbinden, vermutlich ist das schon der Fehler. 8.3, was vermutlich richtig wäre, finde ich nirgends zum Download, vermutlich, weil es inzwischen 8.4 gibt. Jetzt komme ich endlich zu meiner Frage: Sind die Versionen abwärtskompatibel, d.h. ich kann mit der 8.4 hoffentlich auch alle älteren Logo erreichen? vielen Dank für die Auskunft. Peter ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/19/2024 06:48:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf