24.10.2023 17:36 | |
Beigetreten: 22.04.2021 Letzter Bes: 05.11.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, gleich vorweg: ich beschäftige mich seit einigen Jahren immer mal wieder mit der LOGO (verschiedenste Versionen). In letzter Zeit ausschließlich privat. Vorwiegend für kleinere Projekte, wie Lichtsteuerung und aktuell Datenaufzeichnung zum Strom- und Gasverbrauch. Bin aber bei Weitem kein Experte !!! Auf einer LOGO! 8 (0BA8 12/24RCE FW V1.08.01) läuft mein kleines Testprogramm einwandfrei. Auch das DataLog liefert regelmäßig brauchbare Werte (Datum/Uhrzeit/Zählerstände). Jetzt habe ich parallel das Testprogramm auf einer LOGO! 8 (0BA8 230RCE FW 1.08.01) laufen. Das aufgezeichnete DataLog liefert aber nur unbrauchbare Werte. Auch andere Testprogramme auf der AC-Versionen liefern diese "unbrauchbaren" Log-Daten. Bin am verzweifeln, da ich mit meinen bescheidenen Mitten noch keinen Fehler oder eine Lösung gefunden habe. Im Anhang mal ein Log-Files (pdf-Files). Die erste Seite zeigt die LogDaten die OK sind, die zweite Seite die eher "enttäuschenden" . Daten sind noch nicht in Exel formatiertll Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft ? Gruß L. DateianhangDataLog_Datenauszug__2023-10-24.pdf (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leonas am: 10/24/2023 17:47:36 |
|
24.10.2023 17:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34129 Bewertung: (4250)
|
Wieder zu früh gedrückt? |
24.10.2023 18:04 | |
Beigetreten: 22.04.2021 Letzter Bes: 05.11.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ohhhh, verd... , aber ich lern das noch. Bezüglich des PDF mit den Auszügen der LOG-Daten: auf der ersten Seite sind tatsächlich die Daten, wie die 12/24 VDC das Log liefert und auf der zweiten Seite die Daten aus der 230VAC. Hab keine Erklärung, warum die Daten, trotz des identischen Programms so unterschiedlich sind. Gruß L. DateianhangTest_Gas-Stromzähler_231024.zip (125 Downloads) |
Folgen Sie uns auf