24.02.2024 16:42 | |
Beigetreten: 13.07.2023 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
AutoGen_8151317 Hallo zusammen, Ich möchte in der LOGO die Werte des Zählers DTSD1352 über Modbus Gateway einlesen. Die Register sind in Hex. Ich verstehe nicht, wie ich die Registeradressen eintragen soll. Über den den Short Modbus Scanner bekomme ich Werte in Dezimal. Bei der Umsetzung in Hex passt das Register. z.b. L1 (V) Einen SDM630 läuft über das Gateway in der Logo. Vielleicht verstehe ich die Logik hier nicht. Gruß Manfred Dateianhangadl3000-e-Bedienungsanleitung.pdf (98 Downloads) |
24.02.2024 16:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 33857 Bewertung: (4210)
|
Du musst halt die Registeradressen umrechnen. Da hilt dir der Taschenrechner von Windows. |
26.02.2024 10:48 | |
Beigetreten: 13.07.2023 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Genau das habe ich gemacht |
Folgen Sie uns auf