27.03.2012 19:04 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Wer hat mit der Logo A7 und mit dem Programm Wincc ein Projekt erfolgreich realisiert? Gruss Alex
|
27.03.2012 20:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Jupp, in welche Richtung geht es denn bei dir? Es gibt im Forum eine Beispiel von McMuffin... such mal danach. |
28.03.2012 10:12 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! |
28.03.2012 10:57 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Du brauchst halt eine Ethernetverbindung von der LOGO! zu deinem PC. Ob diese per WLAN, VPN, LAN,o.ä. stattfindet ist meines Wissens nach völlig egal. |
28.03.2012 12:54 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Schau doch hier mal vorbei. Da gibt es zwei Beispiele für LOGO! mit HMI. Eines ist mit WinCC flexible, das andere mit WinCC Basic V11 erstellt. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. Ach ja... Steuern geht auch -findest alles in dem Beispiel! |
28.03.2012 12:57 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Super danke für deine schnelle Antwort. Werde dies mal durchlesen. Gruss Alex
|
31.03.2012 00:02 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! So jetzt bin ich mittendrin mit wincc. Kann man eigentlich auf den Display auch die Zustände der Merker und Ausgänge anzeigen lassen? Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf