24.11.2023 12:54 | |
Beigetreten: 15.11.2023 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich werde aus der notwendigen Beschaltung (nach https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/28823674) noch nicht ganz schlau: Die Eingänge sollen im 4..20 mA-Modus betrieben werden. Frage 1: Was ist es denn bei dem AM2? Frage 2a: Falls aktiv, mit welcher Spannung ballert das AM2 raus? 10 V? Oder verstehe ich da etwas komplett falsch? Gruß! |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 11/24/2023 12:59:37Links optimiert |
|
24.11.2023 13:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33607 Bewertung:
|
Analoge Eingänge liefern keinen Strom bzw. Spannung, sie werten sie nur aus. Also passiv. Zu 2b: Das bezieht sich auf analoge Eingänge eines Basismoduls. Da dieser Eingang wahlweise als digitaler oder analoger Eingang benutzt werden kann, ist er auch für 24 V ausgelegt. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/24/2023 13:04:23 |
|
24.11.2023 13:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33607 Bewertung:
|
Antwort zu 2b habe ich oben nachgetragen. |
24.11.2023 13:27 | |
Beigetreten: 15.11.2023 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Jau, wer ungenau fragt, kriegt schlechte Antworten. Ich wollte den Ausgangsbeitrag noch abändern, da war deine Antwort schon da. Ich bezog mich im Link bei Frage 2b auf den dritten Beitrag im Thema (87799), der bei einem Anlegen von 24 V an AM2 die Zerstörung des Eingangs für möglich hält. Und zu deiner Anschlussfrage: Ja, es geht um einen Sensor. Aber der kann sowohl aktiv wie passiv konfiguriert werden. Gruß! |
24.11.2023 13:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33607 Bewertung:
|
Das Handbuch macht dazu keine Angaben. Ich glaube aber nicht dass das Anlegen von 24 V die Analogeingänge zerstört. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eingänge 24 VDC aushalten. Frage doch Siemens direkt. Erstelle dazu einen Support Request. |
25.11.2023 09:05 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 1347 Bewertung:
|
Da beim Stromeingang - wenn ich mich richtig erinnere - ein geringerer Widerstand als 500 Ohm ist, bin ich mir fast sicher das dort 24V den internen Widerstand abbrennen wird. Bei anderen hochwertigen Steuerungen sind die Stromwiderstände bis auf 50 Ohm hinunter - das hat den Vorteil das man zB. einen Iso-Verstärker noch in serie schalten kann und das dann immer noch keine 5V abfallen. Selbst der Analogausgang der LOGOerweiterung ist nicht für 500 Ohm (also 10V) spezifiziert. |
Folgen Sie uns auf