09.09.2024 22:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 2273 Bewertung: (99) |
Hallo TomTrouble, wenn ich Dich richtig verstehe hast Du ein Lastüberwachungsrelais mit einem Sensoreingang von 4-20mA ?. Für mich ungewöhnlich, da ich solche Geräte nur mit Dehnungsmessstreifen kenne. diese hängen aber in einer Meßbrücke. Ob der analoge Ausgang bei einer Logo bei Kurzschluß einen Strom von mehr als 20mA ausgibt, habe ich nie getestet. Wenn Du aber nur deine Lastüberwachung texten willst, wie währe es mir einem Handtester oder Simulator ? Von einer festen Ansteuerung über die Logo würde ich dringend abraten. Sensor und Auswertgerät bilden eine Einheit und sind eine sicherheitsrelevante Kompunente in die von der Berufgenossenschaft zugelassen sein müssen. Schaltest Du das ein Gerät dazwischen erlischt die Betriebserlaubnis ? Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf