27.02.2009 20:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du denn schon ein Starter-Kit gekauft? Da ist doch eine V6 drin... Oder hast du dir nur das Update von Siemens gezogen? Eine Möglichkeit wäre auch hier beschrieben, also ein Update auf V6 zu machen und bei der Frage nach der Vorgänger-Version auf die CD mit Logo Soft V* zu verweisen. Evtl. hilft dir das ja etwas weiter? Es gibt aber auch schon nen Update V6.1 bei Siemens Interessante Sache, deine Pflanzenöl-Logo |
01.03.2009 00:25 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Installier es einfach neu und hau gleich das 6er Update rauf |
01.03.2009 07:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich würde es ja mal so probieren, wie in meinem oben genannten Link (letzter Beitrag, von ring24h) probieren. |
03.03.2009 12:16 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
moin. bis v5.x lief alles reibungslos. erst ab v6.x habe ich diese probleme. |
Folgen Sie uns auf