11.10.2013 11:30 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, beim Prüfen derKonsistens (NetPro) erfolgt die Meldung "OM TD/OP Installieren Sie ProTool mit der Option "ProTool integriert" Die Konsistensprüfung schließt aber nach dem Bestätigen dieser Meldung mit 0 Fehler ab. In nächster Zeit möchte ich die geändertenSystemdaten in ein Produktivsystem einspielen, was ich ja bekannterweise bei einer Änderung der Hardwarekonfig stoppen muss. Brauche ich jetzt ProTool auf meinem Rechner für das Übersetzen, oder funktionieren diegeänderten Daten im SDB späterim AG, auch ohne? Also ohne installiertes ProTool? Auf meinem Rechner habe ich nachfolgendes installiert: - Windows 7 Ultimate (32 Bit) - Step 7 V5.5 + SP3 - WinCC flexible 2008 SP2 - Simotion Scout V4.2.1.1 Der Link hierhat mir leider auch nicht weitergeholfen. Kann mir jemand eine Info geben? Gruß Eleu |
14.10.2013 08:13 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Eleu, hast Du denn ein ProTool Objekt im Projekt drinnen? Wenn ich es richtig verstanden habe nicht. Dann sollte mit "Speichern unter mit Reorganisation" alles bereinigt werden. Soweit die Theorie ... aber vermute soweit warst Du auch schon? Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
15.10.2013 11:15 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Eleu, die Produkte sind gestrichen, aber noch nicht abgekündigt ;-) Kommt aber aufs gleiche raus ... OP170B - April 2017 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4094715 OP7- Oktober 2016 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4015427 Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf