21.10.2022 13:38 | |
Beigetreten: 30.09.2022 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, bin dabei eine Heizungssteuerung zu entwerfen. Die Bausteine B56 , B58 , B64 laufen in der Simulation aber nicht in der Logo. Bei B56 habe ich zum Test mal den M8 hinzugefügt .... nutzt auch nichts. Wer kann helfen ?
DateianhangWR_Heizung5a.zip (182 Downloads) |
21.10.2022 13:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33868 Bewertung: (4211)
|
Woraus schließt du, dass die Blöcke in der realen LOGO! nichtfunktionieren? |
21.10.2022 14:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33868 Bewertung: (4211)
|
Mich verwundert nur deine Temperaturauswertung ... |
21.10.2022 14:26 | |
Beigetreten: 30.09.2022 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Du meinst mit den 3 Mittelwerten .... B56/58/64 ?? |
21.10.2022 14:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33868 Bewertung: (4211)
|
Nein. Nichtlinearer NTC. |
Folgen Sie uns auf