24.03.2022 14:28 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Es können für den Einsatz der ET 200MP im PCS 7 V9.x Umfeld Treiberbausteine bei Siemens erworben werden. Damit ist der Betrieb von ET 200MP Peripheriebaugruppen im Rahmen von prozesstechnischen Anlagen möglich.Diese Treiberbausteine wenden sich vor allem an Kunden, die bestehende Anlagen von ET 200M auf ET 200MP umrüsten wollen (Brownfield Anlagen; Retrofit). ET 200MP kommt immer dann zum Einsatz, wenn andere Produktfamilien nicht tragen, beispielsweise aus Platzgründen. Die Bausteine wurden im Rahmen der Multi Vendor Device Integration erstellt (MVDI; www.siemens.com/mvdi). D. h. beim Einsatz der Bausteine ist zu beachten, dass zunächst eine Vorevaluierung erfolgen muss, ob alle technischen Voraussetzungen für den Einsatz der ET 200MP und der Treiber erfüllt sind. Diese ist kostenpflichtig und wird von DI CS PA durchgeführt. Bei dem Erwerb der Lizenz ist ein 5-jähriger Servicevertrag ohne zusätzliche Kosten inbegriffen. Dieser umfasst kostenlose Beratung, Support und Updates bei PCS 7 Hochrüstungen. Eine Verlängerung nach diesen 5 Jahren ist optional möglich.Kunden, die bereits einen langfristigen Lifecycle Vertrag (LCS) abgeschlossen haben oder planen einen abzuschließen, können die Lizenz zu besonderen Konditionen erwerben. Das Treiberpaket beinhaltet folgende Leistungen:
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 03/24/2022 14:29:52SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
Folgen Sie uns auf