05.10.2011 08:46 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, das Projekt kann man nur zurücklesen wenn man auch beim Download des Projektes auf das Panel die Option "Rücktransfer" aktiviert hat. Das ist allerdings bei einem KTP600 nicht möglich. Was bleibt ist vom dem Panel einen Backup zu ziehen. Ein Backup kann nicht nachträglich bearbeitet werden sondern nur wieder in ein baugleiches Panel zurückgespielt werden (Restore). In diesem FAQ gibts es dazu eine ausführliche Anleitung: Wie kann ein Backup oder Restore mit einem Windows-basierten Panel durchgeführt werden? MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.10.2011 15:06 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 79 Bewertung: (7) |
Hallo Sandman, Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Gruß |
02.12.2021 08:44 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung: (169) |
Neue Frage von AutoGen_2753310 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Programm aus TP270 - 10" rücklesen gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf