10.05.2022 13:34 | |
Beigetreten: 18.11.2021 Letzter Bes: 22.06.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine S7 200 Steuerung CPU 224 mit drei Unterstationen auch CPU 224 - diese Kommunizieren miteinander über ein Profibus Slave Modul &ES7227 0AA22 - hier die erste Frage, wie Kommuniziert die S7 200 (die drei Unterstationen mit dem Profibus Modul ? Weiter, wenn ich meinen PC mit der Micro Win Software an die CPUs anschließe (egal ob mit PPI Adapter, oder S7 Lan Stecker) habe ich nur eine Verbindung bei CPU in Stopp . Sobalt die CPU wieder in RUN geschaltet wird, ist die Kommunikation nicht mehr zu sehen. Ich würde mir gerne online die Variablen ansehen. Dieses ist zur Zeit nicht möglich. Hat jemand eine Idee ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/11/2022 05:59:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf