20.11.2020 11:38 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo Anwo345, gemäß der Meldung wurde bei der Station 0 im Steckplatz 37 eine Parametrierung vorgenommen, die aber mit der Hardware nicht möglich sein soll. In STEP 7 haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Offline Projekten oder zwischen dem Online- und Offline-Projekt zu vergleichen, was in diesem Fall dann sinnvoll wäre. Es werden dann die Unterschiede im Programm und/oder in der HWKonfig (Systemdaten) zwischen den Projekten angezeigt. Es ist möglich auch im Zustand RUN der CPU eine Komponente hinzuzufügen oder umzuparametrieren. Informationen hierzu finden Sie im FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/49727145 Mit freundlichem GrußCicero |
Folgen Sie uns auf