17.04.2008 16:26 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo casa2000 Ob es diesen Artikel gibt, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe einmal nach Bestellnummer und Bauteil hier bei Siemens gesucht. Leider ohne Erfolg. Anschließend habe ich auch bei "google" und "ebay" mal geschaut. Dort war auch nichts bezüglich dieser Bestellnummer aufzutreiben. Nachtrag: Ich habe nun doch etwas bei ebay gefunden!!!! Es handelt sich allerdings um einen Simovert 6ES7032-2TG60-Z Hier einmal der Link: http://cgi.ebay.de/SIMOVERT-VC-Wechselrichter-DC-Inverter-6SE7032-6TG60-Z_W0QQitemZ170210541965QQihZ007QQcategoryZ65451QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Dies ist zwar nicht genau der gleiche Typ, aber dabei unterscheiden sich nur nich die Leitungen. Vielleicht kann dieser Händler auch den von Ihnen gewünscheten Typ besorgen. |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 17.04.2008 17:05Erweiterung Nachtrag Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 17.04.2008 16:30Nachtrag eingefügt |
|
02.05.2008 15:41 | |
Beigetreten: 29.03.2006 Letzter Bes: 29.05.2017 Beiträge: 151 Bewertung: (8) |
Ein Link zu Katalogen Antriebstechnik http://www.automation.siemens.com/mc/mc-sol/de/99a87a12-7df7-4b4e-86af-ce8532cd7f43/index.aspx |
Folgen Sie uns auf