13.09.2022 10:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Folgende Anleitung soll die Möglichkeiten der Simulation von Förderband- und Schienensystemen mit SIMIT und der Zusatzbibliothek Contec darstellen. Dazu wurde ein Beispielprojekt in SIMIT erstellt. In dem Beispielprojekt werden Objekte über ein Förderband in einzelne Schienenfahrzeuge eines Schienensystems transportiert. Die Schienenfahrzeuge können in Abzweiggleisen ihre geladenen Objekte abladen. Die Objekte und Schienenfahrzeuge verfügen über einen Datenspeicher sowie über eine RGB-Färbung. Die RGB-Färbung kann zur individuellen Färbung und Identifikation der Objekte sowie zur Kennzeichnung des Ladestatus der Schienenfahrzeuge je nach Objekt genutzt werden. Bei Interesse dazu wenden Sie sich gerne an Ihre lokale Fachberatung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf