01.06.2023 18:09 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
Guten Abend zusammen, mein Stellantrieb für den Bypass zur Erwärmung des Wassers hat sich leider verabschiedet, woraufhin ich nun einen 3-Wege Kugelhahn gekauft habe, wie ihn die meisten Teich-oder Poolbesitzer nutzen. Dieser benötigt, wie motmonti damals schon angemerkt hat, zwei Eingänge (entspr. zwei dig. Ausgängen in der Logo) für Auf und Zu. Nun scheitere ich leider an dem damals dankenswerter Weise erstellten Programm, das nur einen Ausgang vorsah. - Ich benötige zwei Ausgänge zum Schalten des Kugelhahnes, die idealer Weise für ca. 3-5 min. (entsp. voller Öffnungs-/schließdauer des Kugelhahns) gegeneinander verriegelt sind, so dass ich den Antrieb nicht kaputt mache, falls mal gleichzeitig Auf & Zu gedrückt wird. - I8 soll Q14 schalten (Aus/Zu) - I2 soll Q8 schalten (Ein/Auf) - im Automatikbetrieb schaltet alles automatisch je nach definierter Soll-Temperatur - was ich auch nicht berücksichtigt hatte, dass ich eine Lösung dafür brauche, dass das Programm die Temperaturschwelle für Ein und Aus eine Zeit lang vergleicht/ignoriert, sonst regelt der Antrieb permanent (idealerweise eine einzustellende Zeitschwelle (Temperatur für 10 min. > 30°C, dann Q8=Ein). Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass der bisherige Antrieb doch recht schnell kaputt ging... Es wäre super, wenn ihr mich noch einmal unterstützen könntet. Vielen Dank und einen schönen Abend. Andre. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTeich PT100.zip (206 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/02/2023 08:18:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.06.2023 21:39 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Hallo Andre38, ohne einen zusätzlichen Eingang zu nutze hänge doch die folgene Schaltung hinter deinem B008. Für die Zeitverzögerung fügst Du zwischen B013 und B008 eine Ein-Ausschaltverzögerung mit den gewünschten Werten ein. Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan1.zip (182 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.06.2023 20:58 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68, ich habe folgenden Funktionswunsch:
zum Ist-Stand: - Hand/Auto funktioniert - manuell ZU funktioniert - Alle anderen, o.g. Funktionen funktionieren aktuell nicht. Ich habe heute schon den ganzen Tag versucht, das umzusetzen, aber hier reicht mein Wissen wohl doch nicht aus. Da die Kinder über zu kaltes Wasser klagen, wäre es super, wenn ich das mit deiner/eurer Hilfe irgendwie hinbekommen könnte. Sorry, dass ich so ausgefallene Wünsche habe-vielleicht bin ich auch "zu blauäugig". Danke und einen schönen Abend. DateianhangTest_2.zip (135 Downloads) |
03.06.2023 23:37 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Hallo Andre38, das ist ja nicht nur eine kleine Anpassung von einem Neugerät an Deine Steuerung, sondern ein fast komplett neues Projekt . Ich habe mal ein "paar" "kleine" Anpassungen vor genommen, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, daß dieses Deinen Funktionswünschen entspricht - Einfach mal testen und anpassen. Damit Du das im Programm wiederfindest, habe ich in Deinem Text die Bausteine fett angegeben.
Gruß Ella_68 DateianhangTest_2 mod.zip (165 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.06.2023 07:20 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von Andre38 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann ein Programm in ein bestehendes *.lnp-Programm kopiert werden? gesplittet. Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.06.2023 14:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Gut zu hören das alles "fluppt" Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf