12.12.2019 08:54 | |
Beigetreten: 05.12.2005 Letzter Bes: 06.03.2025 Beiträge: 69 Bewertung:
|
Guten Morgen Gemeinde, Ich möchte ein vorhandenes Projekt von einem WinCC Server B auf den WinCC Server A, mittels Projektduplikator, duplizieren. Nach dem ich auf den Button „Duplizieren“ gedrückt habe, kann ich sehen das die Dateien übertragen werden. siehe dazu den Anhang:Seite 1 und 2 Ich habe alles Mögliche und auch Unmögliche bereits an den beiden Server kontrolliert, konnte aber keinen Fehler feststellen. Min. Zugriffsrechte und Freigaben sind alle korrekt. Was mir allerdings dann doch aufgefallen ist, ist eine unterschiedliche Darstellung in der SIMATIC Shell der beiden Server, siehe dazu Seite 4 (Server A) und Seite 5 (Server B) Auf Seite 4 ist nur der Server A zu erkennen und im Icon des Servers wird ein Schloss dargestellt. Dieses Symbol habe ich noch nie gesehen und habe auch keine Dokumentation dazu gefunden. Nun die Fragen:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder habt einen Tipp für mich. Viele Grüße, System: DateianhangAnhang 1-5.pdf (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: M.Blatzheim am: 12/12/2019 10:41:11 |
|
Folgen Sie uns auf