03.07.2022 00:28 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Oft wird für die automatische Ansteuerung einer Markise oder eine andere Art von Sonnenschutz eine Steuerung nachgefragt. Meist wird dann ein LDR oder ähnliches eingesetz.
Scheint nun die Sonne auf das eine Thermoelement, so erhitzt sich dieses stärker als sein Gegenstück im Schatten. Wird nun der "Sonnensensor" beschienen, so erhöht sich diese Themperaturdifferens. Die Erhöhung und der Änderungswert beider Abfragewerte werden ausgewertet. Ist die Änderung steigend und der Änderungswert größer als ein vorgegebener Schwellwert, so wird über ein RS-Baustein der Ausgang "Sonne scheint" gesetzt. Der RS-Baustein hat den Viel Spass beim Basteln Ella_68 DateianhangPTC-Sonnensensor.zip (207 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/03/2022 00:29:52Text berichtigt Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/03/2022 00:31:31Zeichnung nachgeladen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.07.2022 22:44 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Hallo Dass344, für einen PT100/PT1000 benötigst Du unbedingt eine AM2 RTD Erweiterung. Diese ist auf die Fühler angepasst. Ein normale analoge Eingangserweitertung (AM) fünktioniert nicht. Da benötigst Du dann zusätzliche Wandler oder Regler mit analogen Ausgängen. Für meine Testschaltung habe ich ein AM2 RTD (6ED1 055-1MD00-0BA2) und zwei Emko Themperaturfühler (Typ: RTS-M06-L060-K02; -50 bis +200°C) genutzt. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/05/2022 22:48:53Link zugefügt |
|
Folgen Sie uns auf