11.04.2023 13:46 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo zusammen, wir betreiben bei unserem Kunden in einen PH – Server 2014 in einer PCS7 - Umgebung. Die HW besteht aus einem HPE Gen10 mit integriertem SAN und angeschlossenem NAS. Wir betreiben den PH in erweiterter Konfiguration, d.h. für alle zu speichernden Teilkomponenten existiert ein eigenes Laufwerk (siehe Screenshot). An der Konfiguration wurde nichts geändert. Insgesamt werden ca. 8000 Variablen geloggt. Wir haben jetzt das Problem, das eines der Tag – Laufwerke (Tag1) „speichertechnisch“ vollgelaufen ist.
Gleichzeitig existiert ein anderes Tag – Logging LW (Tag0) welches noch genügend Speicherkapazität aufweist…
Ich finde keine Möglichkeit, eine Art Speicher“balancing“ einzustellen. Die hier beschriebenen Maßnahmen sind weitestgehend erschöpft bzw. durchgeführt.https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/66579062 (Datensegmente werden bereits auf ein NAS ausgelagert und dann offline geschaltet… ) Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, den Speicherort anzupassen oder die Konfiguration so zu verändern, dass der (physische) Speicherort anpassbar ist? Hat noch jemand eine Idee? Mit bestem Dank! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/12/2023 08:34:22Link optimiert. VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf