10.07.2009 17:11 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Vielleicht hilft dir dieser Link aus dem englischsprachigen Forum: /tf/WW/en/Posts/32198#top Und hier noch ein deutschsprachiger FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35538370 |
16.07.2009 14:31 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, kannst Du vielleicht etwas genauer Beschreiben was nicht in dem FAQ funktioniert? -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35538370 Also die Verbindung kannst Du ja z.B. mit der "Lebensbitüberwachung" kontrollieren. Wenn jemand die SPS in Stop setzt, dann bekommst DU doch eine Diagnosemeldung. Das müste doch langen, oder? Gruß |
17.07.2009 14:06 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo osensei, ich verstehe dich nicht wirklich...habe das Projekt vom FAQ probiert und es funktioniert bei mir super. Das mit deiner 1 minütigen wartezeit ist mir schleierhaft... Hast du es selbst erstellt und evtl. was falsch projektiert oder hast du das beispielprojekt genutzt? Achso und...JA...die Variante für flexible 2008 ist nicht so perfekt... :-) Du musst die erste Variante aus dem FAQ nehmen...das funzt super...und auch schnell Gruß Manfred |
Zuletzt bearbeitet von: *Manfred* am: 17.07.2009 14:08 |
|
28.09.2009 12:12 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich habe mir jetzt auch noch mal das 1. Projekt heruntergeladen und ausprobiert. Also bei mir funktioniert es! Ich habe mal versucht dir das Projekt zuzusenden, allerdings ist es etwas zu groß. Mal sehen ob der "Moderator" da was machen kann. Projekt habe ich für ein MP277 umgesetzt (2008 SP1) Schau dir auch mal das Kommunikationshandbuch an. Da sind die Bereichszeicher und deren Funktionsweise auch genau beschrieben. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18797552 Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf