30.04.2010 09:58 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Ich habe die Versionen: WinXP Version 2002 SP3 Internet Explorer 6.0.2900.5512.xpsp_sp3_qfe.100216-1510 Adobe Acrobat 9 Pro Version 9.3.1 |
26.05.2010 11:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe das selbe Problem, gibt es schon eine Lösung? Adobe Reader 8.1.2 Internet Explorer 8.0.6001.... Starter V4.1.5.1 Step 7 5.4 SP4 XP SP3 Gruß Patrick |
27.05.2010 08:43 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für den Tipp, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich habe mich mit dem Problem an den Support gewendet. Ich werde berichten! Gruß Patrick |
27.05.2010 13:13 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe die Hilfe nun am Laufen. Hier mal der Tipp vom Support: ============================================ The Starter download from the Siemens web site consists of three large zip files. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26233208 Examine the properties of each zip file (right mouse click on the file and select properties). Check the "Security" message at the bottom of the Properties screen. If the file is blocked, a Security message will indicate the file might be blocked. If the file is not blocked, the Security message is absent. If the file is blocked, click on the Unblock Button for the file. The current Starter will need to be uninstalled. When all three zip files are unblocked, expand each file and reinstall Starter. ============================================= Schade, dass ich den Tipp nicht vor der ersten Installation bekommen habe, hätte mir eine Menge Zeit und Frusterspart. Gruß Patrick |
Zuletzt bearbeitet von: theutone am: 27.05.2010 13:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2012 12:52 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Da bin ich gespannt wohin die Reise geht habe ebenfalls keine Hilfe beim Starter |
Folgen Sie uns auf